我们今天能为您提供什么帮助?

每个BMENOC0301、BMENOC0311只能扫描128个设备,这些设备是怎么分配的?

问题描述:
每个BMENOC0301、BMENOC0311只能扫描128个设备,设备是如何分配的

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

每个BMENOC0301、BMENOC0311只能扫描128个设备,在这128个设备中,16个为本地从站保留,112个可用于待扫描的分布式设备。