我们今天能为您提供什么帮助?

M580如何在保存冗余状态下进行在线修改程序?

问题描述:
M580如何在保存冗余状态下进行在线修改程序?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

M580保存冗余状态下进行在线修改程序,首先需要设置变量ECPU_HSBY_1.LOGIC_MISMATCH_ALLOWED=1 ,其次修改程序,生成更改,通过变量ECPU_HSBY_1.CMD_APP_TRANSFER=1把程序从主机传输到备机 ,通过变量ECPU_HSBY_1.CMD_RUN_AFTER_TRANSFER=1 运行备机,最后设置变量ECPU_HSBY_1.LOGIC_MISMATCH_ALLOWED=0 。