我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Control Expert在使用RE上升沿检测指令时,输入的EBOOL一直为1则输出一直保持为1,是何原因?

问题描述:
EcoStruxure Control Expert在使用RE上升沿检测指令时,输入的EBOOL一直为1则输出一直保持为1

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

如果 EBOOL 变量具有不在程序内写入而是直接写入(如通过动态数据表、操作员屏幕或 HMI)的 %M 地址,则该变量不能按预期方式工作。

因为 %M 只写入一次,所以跳变沿始终为 TRUE。

注意:若要避免此问题,%M 必须在任务结束时写入,以更新旧值信息。

旧值只有在写入 %M 位时才更新,因此如果只写入该位一次,则跳变沿检测会不限时。