我们今天能为您提供什么帮助?

Control Expert 勾选生成并带有LD链路动态显示是什么意思?

问题描述:
Control Expert 勾选生成并带有LD链路动态显示是什么意思?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

勾选后:

  • 根据梯形图前面部分产生的值是 TRUE (1) 还是 FALSE (0),将以绿色红色显示触点和线圈之间的布尔链路。
  • 根据所连接到的输出参数是 TRUE (1) 还是 FALSE (0),以绿色红色显示功能块之间的布尔链路。
  • 黑色显示功能块之间的数值链路。这些链接显示它们连接到的输出参数的值。

不勾选:在此情况下将反色显示已闭合的触点和已触发的线圈。

有链路动态显示:

无链路动态显示: