我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Control Expert中FBD编辑器的行数和列数是否可以增加?
问题描述:
EcoStruxure Control Expert中FBD编辑器的行数和列数是否可以增加

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

EcoStruxure Control Expert中FBD编辑器的行数和列数可以调整,可以进行插入和删除操作,但是段区域(行数 x 列数)不能超过最多 86,400 个网格(例如 240 x 360 或 1,440 x 60)。行数和列数将互相影响,例如,行数可通过内部计算 86,400/列数来确定(限制到低十位)。而且行的最大数目为 1440,列的最大数目为 360。