NSX塑壳断路器电子脱扣单元Micrologic 2与Micrologic 2-M的区别是什么?
问题描述:
NSX塑壳断路器电子脱扣单元Micrologic 2与Micrologic 2-M的区别是什么?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
首先,
NSX塑壳断路器电子脱扣单元Micrologic 2,包含100-250A壳架电流的Micrologic 2.2和400-630A壳架电流的Micrologic 2.3;
Micrologic 2-M,包含100-250A壳架电流的Micrologic 2.2-M和400-630A壳架电流的Micrologic 2.3-M;
然后,
Micrologic 2脱扣单元只有基本的三段保护功能,有3个调节旋钮,分别是长延时电流粗调值Io,长延时电流细调值Ir,短路短延时电流值Isd;
Micrologic 2-M,也有基本的三段保护,它也有3个调节旋钮,分别是长延时保护电流值Ir,脱扣等级Class,短路短延时电流Isd,除此之外,Micrologic 2-M还有相不平衡或缺相保护功能。
是否有帮助?