NSX塑壳断路器的功耗和内阻是多少?
问题描述:
NSX塑壳断路器的功耗和内阻是多少?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
下表所示数值均为 50/60Hz 时以满载运行时的数据。
每极功耗( P/pole)——以瓦特( W)为单位
每极电阻( R/pole)——以毫欧( mΩ)为单位
附加功耗等于下列功耗之和:
(1)Vigi 模块。请注意:与 L1 和 L2 相比, N 和 L3 穿过互感器可产生更高的功耗。在计算总功耗时,三极断路器应使用 L1、 L2 和 L3;而四极断路器则使用 N、 L1、 L2 和 L3。
(2)断开触点(插入式和抽出式断路器)
(3)电流表模块
(4)电流互感器模块
总功耗计算:
50/60Hz 时,以满载运行的断路器所产生的总功耗等于断路器功耗和附加功耗的总和与极数( 2、 3 或 4)的乘积。
如已装有一个 Vigi 模块,则必须一方面区分 N 和 L3,另一方面区分 L1 和 L2。
具体数据如下图所示:
带有TM-D和TM-G脱扣单元的塑壳断路器NSX100至630每极内阻和功耗

带有MA/MicroLogic1.3M脱扣单元的塑壳断路器NSX100至630每极内阻和功耗

带有 MicroLogic 电子式脱扣单元的塑壳断路器NSX100至630每极内阻和功耗

是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。