我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
RJ45母/母连接器TRV00870的作用是什么?
问题描述:
RJ45母/母连接器TRV00870的作用是什么?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

使用 RJ45 母/母连接器可端对端地连接两根ULP线缆,并由此延长它们。

注:使用RJ45 母/母连接器延长ILP线缆的长度是有限制的,详见如下截图所示: