我们今天能为您提供什么帮助?

NSX100m/160m塑壳断路器功耗和内阻分别是多少?

问题描述:
NSX100m/160m塑壳断路器功耗和内阻分别是多少?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

下表所示值为 50/60Hz 时额定满载的设备的典型值:

每极功耗(功耗 / 极),单位:瓦特 (W)
每极电阻( R/ 极),单位:毫欧姆 (mΩ)
总功耗计算:
50/60Hz 时,以满载运行的断路器所产生的总功耗等于每极功耗与极数( 3 或 4)的乘积。

具体数据如下图所示:

带TM-D脱扣单元的塑壳断路器NSX100m/160m每极内阻和功耗

带MicroLogic 4.1脱扣单元的塑壳断路器NSX100m/160m每极内阻和功耗