我们今天能为您提供什么帮助?

NSX塑壳断路器欠压线圈MN和分励线圈MX有什么区别?

问题描述:
NSX塑壳断路器欠压线圈MN和分励线圈MX有什么区别?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

MXMN脱扣线圈均可通过控制信号使断路器脱扣。

分励线圈MX:当MX的电源电压保持在其额定控制电源电压Un的70%及以上时使断路器脱扣。

欠压线圈MN:

1.当MN的外施电源电压下降至其额定电压Un35 %以下时使断路器脱扣。

2.当MN的外施电源电压下降至其额定电压Un35 % ~70%之间时可能使断路器脱扣。