怎样将Modbus或者ModbutTCPIP协议中变量地址以%MW,%M等地址来显示?
问题描述:
在Vijeo Designer中怎样将Modbus或者Modbut TCP协议中变量地址以%MW,%M等地址来显示?所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
在Vijeo Designer 软件的IO管理器中建立好Modbus RTU驱动或者Modbut TCPIP驱动以后,建立变量标签的是默认是40000+i这样的地址,如下图

但是PLC中对应的变量地址是%MW之类的地址应该怎么设置,需要在IO管理器的设备中进行设置,双击ModbusEquipment01,如下图

在弹出的对话框中,将IEC61131语法打勾,如果PLC的地址从%MW0开始,就选择0-base;如果PLC的地址从%MW1开始,就选择1-base

点击确定后,变量的地址就可以设置%MW之类的地址了。
是否有帮助?