怎样使用U盘给触摸屏下载程序?
问题描述:
Vijeo Designer中怎样使用U盘给触摸屏下载程序?所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
具有USB标准口的触摸屏都可以使用U盘下载程序,具体的步骤如下
1,将U盘格式化为FAT32格式;
2,在VJD软件的Target1属性中下载选项中选择“文件系统”,指导U盘路径;

3,下载程序至文件系统,右键点击Target1――选择下载至文件系统;

4,下载完成后将U盘插入触摸屏,再给触摸屏上电,触摸屏会提示“是否需要下载程序”,点击“是”即可。
是否有帮助?