问题描述:
Vijeo Designer中的用户组安全性级别的作用是什么?所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
如果需要访问具有安全性级别的组件、画面、功能键、或弹出式窗口,则访问者所属安全组的安全性级别值必须等于或大于这些组件、画面、弹出式窗口的安全性级别值。

如上图,SecurityGroup02组权限的用户可以访问具有01和02权限的所有组件。但是01组用户不能访问具有02权限的组件,只能访问01权限的组件。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
如果需要访问具有安全性级别的组件、画面、功能键、或弹出式窗口,则访问者所属安全组的安全性级别值必须等于或大于这些组件、画面、弹出式窗口的安全性级别值。

如上图,SecurityGroup02组权限的用户可以访问具有01和02权限的所有组件。但是01组用户不能访问具有02权限的组件,只能访问01权限的组件。
是否有帮助?