我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]EcoStruxure Machine Expert机器专家软件哪些版本支持M258、LMC058?
问题描述:
Machine Expert机器专家软件哪些版本支持TM258、LMC058

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

EcoStruxure Machine Expert只有V1.2.5至V1.2.10版本支持M258、LMC058的编程,其他版本均不支持。