我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]用于TM3扩展模块的VDIP1845460*的扩展电缆的替换型号是什么?
问题描述:
VDIP1845460*的扩展电缆的替换型号是什么?

所属产品线:
Modicon TM3扩展模块

解决方法:

用于TM3扩展模块的VDIP1845460*扩展电缆型号是:490NTW00002U(2米)或者490NTW00005U(5米)。