FA423358
FA423358
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]HMIGTO系列触摸屏的安装尺寸是什么样的?
问题描述:
HMIGTO系列触摸屏的安装尺寸是什么样的?
所属产品线:
Magelis GTO
解决方法:
HMIGTO系列触摸屏的安装开孔尺寸如下图(单位:mm):
首次发布日期:
2023/2/3
修订日期:
2023/2/28
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Magelis GTO
探索更多
范围:
Magelis GTO