我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]M221系列PLC本体具有哪些通讯端口?

问题描述:
M221系列PLC本体具有哪些通讯端口?

所属产品线:
Modicon M221

解决方法:

M221系列PLC本体的通讯端口配置与其型号有关系,具体配置情况如下表所示:

通讯端口类型 规格 是否标配
USB 编程端口 Mini-B USB TM221 全系标配 1
串行通讯口 SL1: RJ45 类型,RS-232 RS-485
SL2:RJ45
类型,RS-485
TM221 全系标配1 SL1,
TM221M16/24/40内置SL2
以太网端口 RJ45 类型 TM221CE*自带 1
TM221M
E*自带1个

详细信息请参考M221产品目录。