我们今天能为您提供什么帮助?

皓呈系列强电插座怎么安装?

问题描述:
皓呈系列强电插座怎么安装?

所属产品线:
开关和插座-暗装系列

解决方法:

皓呈系列强电插座安装步骤如下:

1、将插座边框和按键从产品上拆下,露出2个安装固定孔;

2、将电线(建议剥线长度9mm)插入接线端子中,然后锁紧接线端子螺丝并确保固定电线;

3、将插座放入墙盒,将安装螺丝放入对应的插座固定安装孔并旋入底盒,直至产品无松动,且确保插座可正常操作,无变形。建议安装螺丝扭矩0.2~0.4 N·m (2.0~4.1 kgf·cm);

4、安装边框/按键。