我们今天能为您提供什么帮助?

LTMCUC可以显示哪些语言?

问题描述:
LTMCUC可以显示哪些语言?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

Tesys T 马达控制器的面板LTMCUC默认的语言是英语、 中文和韩语,通过刷新程序可以支持的语言有:捷克语、丹麦语、德语、西班牙语、波斯语、芬兰语、法语、希伯来语、印度尼西亚语、意大利语、荷兰语、葡萄牙语、巴西语、俄语。

LTMCUC刷语言的软件是LanDown_V1.6.0,语言包是LTMCU_Language_Pack_1300。点击附件下载。



附件
LanDown_V1.6.0_20221124093252.zip
LTMCU_Language_Pack_1300_20221124093310.zip