LTMR*EBD电动机管理控制器如何由MAC地址确认其默认IP地址?
问题描述:
LTMR*EBD电动机管理控制器如何由MAC地址确认其默认IP地址?所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统解决方法:
当LTMR*EBD配置为固定IP,而没有在设备中设置IP地址时,可以由设备的MAC地址确认其默认IP地址;
默认IP地址的生成过程如下:
IP地址的前2个字节固定为:85.16;
IP地址的后2个字节由MAC地址的后2个字节确定;
默认子网掩码为 :255.0.0.0;
默认网关与设备的默认 IP 地址相同;
例如:设备MAC地址为16#000054EF1001,MAC地址最后2个字节分别是16#10和16#01,转换为十进制为16和01;
则该设备的默认IP地址为:
IP 地址: 85.16.16.01
子网掩码: 255.0.0.0
网关地址: 85.16.16.01
是否有帮助?