我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TeSys Ultra系列标准控制单元LUCA+通讯模块使用时,为什么通讯模块无法读取电流等参数?
问题描述:
TeSys Ultra系列标准控制单元LUCA+通讯模块使用时,通讯模块无法读取很多参数

所属产品线:
TeSys U 电动机起动器

解决方法:

通讯模块是通过其底部的主极位置反馈及手柄位置反馈,与动力底座上机械连杆建立机械联系,然后通过状态字读取手柄状态(合闸、分闸、脱扣),主极状态(闭合、断开)。但是标准控制单元LUCA****背后没有金属插针,无法与通讯模块连接、传递信号

所以标准控制单元LUCA****+通讯模块时,通讯模块无法实现完成(读取和控制)通讯手册中的很多与通讯相关的信息,比如读取电机电流,自动和远程复位等。

另外:标准控制单元LUCA+通讯模块可以实现通讯启停控制器。