我们今天能为您提供什么帮助?

XPSMCM安全控制器使用SoSafe软件配置时,为什么无法使用仿真功能?

问题描述:
XPSMCM安全控制器使用SoSafe软件配置时,为什么无法使用仿真功能?

所属产品线:
XPSMCM 安全控制器; SoSafe 安全组态软件

解决方法:

XPSMCM安全控制器通过SoSafe软件使用仿真功能需要满足2个条件:

1,如果CPU使用XPSMCMCP0802• 模块,其固件版本不低于 3.0,才具有仿真功能;

如果CPU使用XPSMCMC10804•模块,都具有仿真功能,因为该模块最低版本就是从5.0开始的。

2,使用仿真功能时,SoSafe软件必须处于离线状态下。