我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XPSMCMCO0000S1*和XPSMCMCO0000S2*安全通讯扩展模块有什么区别?
问题描述:
XPSMCMCO0000S1*和XPSMCMCO0000S2*安全通讯扩展模块有什么区别?

所属产品线:
XPSMCM 安全控制器

解决方法:

XPSMCMCO0000S1*和XPSMCMCO0000S2*是用于将远程的I/O扩展模块组连接到控制器CPU的安全通讯扩展模块,如下图:

XPSMCMCO0000S1*只有1个连接通道,只能用在第一个和最后一个模块组;

XPSMCMCO0000S2*有2个连接通道,一般用在中间的模块组。