我们今天能为您提供什么帮助?

XPSMCM安全控制器系统如何区分多个相同型号的扩展模块?

问题描述:
XPSMCM安全控制器系统如何区分多个相同型号的扩展模块?

所属产品线:
XPSMCM 安全控制器

解决方法:

XPSMCM安全控制器系统中同一型号的模块最多可以扩展4个,如果系统中有多个同一型号的扩展模块,是通过设置节点地址来进行区分的;

节点地址的设置包含2个方面:软件中设置和硬件中设置;同一个模块在软件中和硬件中设置的节点地址必须相同。

1,软件中设置节点地址

如下图,当在SoSafe中配置模块时,模块下方将会有节点地址的设置,多个同一型号的模块必须设置不同的节点地址;

2,硬件中设置节点地址

如下图,扩展模块上有“NODE_ADDR0(端子 2)”和“NODE_ADDR1(端子 3)”两个端子,通过这两个端子的接线来设置不同的节点地址。