我们今天能为您提供什么帮助?

XPSUAF安全模块正面的两个旋钮式选择开关的作用是什么?

问题描述:
XPSUAF安全模块正面的两个旋钮式选择开关的作用是什么?

所属产品线:
Harmony XPS安全继电器

解决方法:

XPSUAF的特性:有6个应用功能和8种可配置的启动功能。

正面的两个选择开关分别对应启动功能和应用功能,具体功能如下:

启动功能选型开关:

启动功能选择开关的位置 所配置的启动功能
1 手动/自动启动(取决于连接到启动输入的传感器/设备)
不含启动测试
含动态特性
2 手动/自动启动(取决于连接到启动输入的传感器/设备)
含启动测试
含动态特性
3 监控下启动
不含启动测试
含动态特性
4 监控下启动
含启动测试
含动态特性
5 手动/自动启动(取决于连接到启动输入的传感器/设备)
不含启动测试
不含动态特性
6 手动/自动启动(取决于连接到启动输入的传感器/设备)
含启动测试
不含动态特性
7 监控下启动
不含启动测试
不含动态特性
8 监控下启动
含启动测试
不含动态特性

应用功能选择开关:

应用功能选择开关 典型应用 为应用功能提供输入信号的传感器/设备的输出类型 同步 动态特性 特性、接线
位置 1 监控 ISO 13850 和 IEC 60204-1 停止类别 0 的急停电路 常开、常闭和/或转换输出 参见手册第 45
位置 2 监控带电气开关的 ISO 14119/14120 防护装置 参见手册第 46
位置 3 监控带电气开关的 ISO 14119/14120 防护装置 参见手册第 47
监控带电磁编码开关的 ISO
14119/14120 防护装置
监控接近开关
位置 4 监控接近开关 一个 PNP 输出 参见手册第 48
位置 5 参见手册第 49
位置 6 监控 IEC 61496-1 电敏保护设备(如 4类光幕) OSSD (Output Signal Switching Device) 输出 参见手册第 50
监控 RFID 传感器

备注:具体的启动功能和应用功能特性及接线详见XPSUAF用户指南