我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XPSU*系列安全模块对安装导轨有什么要求?
问题描述:
XPSU*系列安全模块对安装导轨有什么要求?

所属产品线:
Harmony XPS安全继电器

解决方法:

XPSU*系列安全模块如果导轨安装,可以将设备安装到符合IEC60715的以下DIN导轨:
35 x 15 毫米(1.38 x 0.59 英寸)
35 x 7.5 毫米(1.38 x 0.29 英寸)