在延迟因数和延迟基准这两个旋钮配置了延时的情况下,XPSUAT*安全模块如何通过端子取消已配置的延时?
问题描述:
在延迟因数和延迟基准这两个旋钮配置了延时的情况下,XPSUAT*安全模块如何通过端子取消已配置的延时?所属产品线:
Harmony XPS安全继电器解决方法:
在延迟因数和延迟基准这两个旋钮配置了延时的情况下,根据所选的应用功能不同,XPSUAT*安全模块可以实现通过激活输入S21-22或S31-32来取消已配置的延时。
1,如果应用功能选择1、2、3、4、6、9或10,则可以实现通过激活输入S31-32来取消延时。
2,如果应用功能选择5、7或8,则可以实现通过激活输入S21-22来取消延时。
是否有帮助?