我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
GV2、GV3系列热磁断路器是否具有隔离功能?
问题描述:
GV2、GV3系列热磁断路器是否具有隔离功能?

所属产品线:
进口TeSys Deca GV3电动机断路器; 国产TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

GV2、GV3系列热磁断路器是具有隔离功能的,其电气隔离性能符合IEC 947-1标准§ 7-1-6章节所规定的内容。

其电气图符号如下:

GV2P/GV2PM/GV3P

GV2ME