我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
GV2断路器的延伸旋转手柄GV2APN*的开孔尺寸是什么?
问题描述:
GV2断路器的延伸旋转手柄GV2APN*的开孔尺寸是什么?

所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

GV2断路器的延伸旋转手柄GV2APN01和GV2APN02的防护等级是IP54的,GV2APN03和GV2APN04防护等级是IP65的。开孔尺寸图如下:

需要注意:GV2APN01和GV2APN02只需要开中间Ø22的圆孔和一个左上角Ø3.5的小圆孔(此小圆孔距Ø22圆孔的中心距为16mm)。对于防护等级IP65的GV2APN03和GV2APN04,不仅要开中间Ø22的圆孔,也要开如图中5个Ø3.5的小圆孔。