我们今天能为您提供什么帮助?

LT3SA*系列热敏电阻保护继电器,控制电压范围是多少?

问题描述:
LT3SA*系列热敏电阻保护继电器,控制电压范围是多少?

所属产品线:
TeSys LT3热敏保护元件

解决方法:

LT3SA系列热敏电阻保护继电器,控制电压范围如下:

型号

电压

LT3SA00M

115/230 VAC 50/60 Hz

LT3SA00ED

24/48 VDC

LT3SA00MW

24...230 VAC 50/60HZ24...230 VDC