问题描述:
BMXNOM0200 MODBUS RTU作为主站每个通道可以连接多少个从站设备?所属产品线:
Modicon M340; Modicon X80 I/O平台; Modicon M580 ePAC解决方法:
BMXNOM0200 MODBUS RTU作为主站每个通道可以连接多少个从站设备?
每个通道RS485可以连接32个从站设备。
是否有帮助?






我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
BMXNOM0200 MODBUS RTU作为主站每个通道可以连接多少个从站设备?
每个通道RS485可以连接32个从站设备。
是否有帮助?