我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Designer 6.2如何添加XBTOT触摸屏?

问题描述:
XBTOT 软件

所属产品线:
Magelis XBT OT

解决方法:

Vijeo Designer V6.2支持XBTOT系列触摸屏的编程,但需要修改电脑的注册表的UpgradeLicense位ffff,不同系统修改路径如下:

win7 32bit:

HKEY_LOCAL_MACHINE-------SOFTWARE---Schneider Electric---Vijeo-Desiner-B10---06.20--Licence---UpgradeLicense---ffff

win7 64bit:

HKEY_LOCAL_MACHINE-------SOFTWARE---wow6432Node--Schneider Electric---Vijeo-Desiner-B10---06.20--Licence---UpgradeLicense---ffff

WIN10 64 bit:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Schneider Electric\Vijeo-Designer62B\06.20\License---UpgradeLicense---ffff