我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Vijeo Designer Basic项目文件默认存储路径是什么?
问题描述:
Vijeo Designer Basic项目文件默认存储路径是什么?

所属产品线:
Vijeo Designer Basic

解决方法:

Vijeo Designer Basic项目文件保存在您 PC 机的以下位置:

Win10 项目文件夹路径:C:\Users\Public\Documents\Vijeo-Designer Basic 1.2.1(或其它版本)\Vjieo-Mananger;
Win 7  项目文件夹路径:C:\Users\Public\Public Documents\Vijeo-Designer Basic 1.2.1(或其它版本)\Vjieo-Mananger;

请注意:如果需要进行项目存档,请在Vijeo Designer Basic软件中导出工程为“xxx.vdz”文件作为项目存档文件,操作步骤为:Vijeo Designer Basic软件——导航窗口——Vjieo-Mananger——右键项目名称——导出工程——保存。