我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]TM3DM16R如何接线?
问题描述:
TM3DM16R如何接线?

所属产品线:
Modicon TM3扩展模块

解决方法:

TM3DM16R 数字扩展模块包含:

• 8 通道 24 Vdc 漏极/源极输入
• 1 个公共端用于 路输入
• 8 通道 2 A 继电器输出
• 用于输出的 2 个公共端
• 可插拔螺钉端子块

它的接线图如下:

* T 型熔断器
(1) 输入 COM0、输出 COM0 和 COM1 端子不在内部连接。
(2) 为了延长触点的使用寿命, 以及防止潜在的感性负载损坏, 您必须将续流二极管并联到每个感性直流负载或将RC缓冲器并联到每个感性交流负载。
A 漏型接线( 正逻辑)
B 源型接线( 负逻辑)
C 源型接线( 正逻辑)
D 漏型接线( 负逻辑)
注: 将 TM3 扩展模块与 TM3 以太网总线耦合器一起使用时, 必须先将RC缓冲器并行连接到每个电感式交流负载。