我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]TM3DM32R如何接线?
问题描述:
TM3DM32R如何接线?

所属产品线:
Modicon TM3扩展模块

解决方法:

TM3DM32R 数字扩展模块包含
• 16 通道 24 Vdc 漏极/源极输入
用于输入的 2 个公共端
• 16 通道 2 A 继电器输出
用于输出的 4 个公共端
可插拔螺钉端子块

它的接线图如下:

* T 型熔断器
(1) 输入 COM0COM1 以及输出 COM0COM1COM2 COM3 端子在内部连接。
(2) 为了延长触点的使用寿命以及防止潜在的感性负载损坏您必须将续流二极管并联到每个感性直流负载或将RC缓冲器并联到每个感性交流负载。
A 漏型接线正逻辑
C 源型接线正逻辑
: TM3 扩展模块与 TM3 以太网总线耦合器一起使用时必须先将RC缓冲器并行连接到每个电感式交流负载。