[Q&A]如何使用Micro SD卡更新M100/M200 PLC的固件?
使用Micro SD卡更新M100/M200 PLC固件的步骤为:
| 步骤 | 动作 |
| 1 | 将空微型 SD 卡插入到运行EcoStruxure Machine Expert - Basic的 PC。 |
| 2 | 在 SD 卡根目录中创建名为 script.cmd 的文件。
|
| 3 | 编辑 script.cmd 文件并插入以下行: Download "/sys/os"
|
| 4 | 在 SD 卡根目录中创建文件夹 sys,并在该文件夹下创建子文件夹 os。然后,将固件文件复制到 os 文件夹中:
注意:EcoStruxure Machine Expert - Basic安装目录的 Firmwares & PostConfiguration\M200M100\ 文件夹中提供了固件文件示例和脚本。(例如Win 10系统中C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\EcoStruxure Machine Expert - Basic\Firmwares & PostConfiguration\M200M100\V1.12.0.0) M100/M200 可编程控制器 的固件文件名为 M200M100.mfw。 |
| 5 | 从 PC 中移除微型 SD 卡。 |
| 6 | 拔下控制器的电源,并将微型 SD 卡插入逻辑控制器的 SD 卡槽中。 |
| 7 | 恢复对控制器供电。 结果:开始复制固件文件。在操作期间,逻辑控制器上的 SD 系统 LED 亮起。 注意: 操作进行期间,避免关闭逻辑控制器的电源。 |
| 8 | 等到操作结束(直到 SD 系统 LED 熄灭或闪烁)。 |
| 9 | 拔除 SD 卡。 |
| 10 | 将 USB 编程电缆重新连接到逻辑控制器并使用EcoStruxure Machine Expert - Basic软件登录到逻辑控制器。 通过读取在 SD 卡根目录中自动创建的 script.log 文件,可以验证控制器固件更新的状态。 |
| 11 | 确认固件更新状态。
|
上述步骤2~4也可以直接从安装有EcoStruxure Machine Expert - Basic的电脑的相应路径(如Win10系统的C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\EcoStruxure Machine Expert - Basic\Firmwares & PostConfiguration\M200M100\V1.12.0.0\SD Card image)将M100/M200 PLC的固件及更新固件脚本指令文件( sys文件夹和script.cmd 文件)拷贝至Micro SD卡,如下图:

是否有帮助?