MTZ空气断路器Micrologic X的日期同步是如何进行的?
问题描述:
MTZ空气断路器Micrologic X的日期同步是如何进行的?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
MTZ Mic X型产品的日期和时间可通过以下2个步骤进行更新:
①外部同步:Modbus 主站同步IFM、IFE或EIFE通讯接口;
②内部同步:通讯接口将日期和时间广播到Mic X控制单元及其他所连的ULP模块。
是否有帮助?


MTZ Mic X型产品的日期和时间可通过以下2个步骤进行更新:
①外部同步:Modbus 主站同步IFM、IFE或EIFE通讯接口;
②内部同步:通讯接口将日期和时间广播到Mic X控制单元及其他所连的ULP模块。
是否有帮助?