问题描述:
MTZ2和MTZ3空气断路器的MicroLogic 6.0X控制单元,接MDGF求和模块的接线方法是一样的吗?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
MTZ2和MTZ3断路器的MicroLogic 6.0 X控制单元,接MDGF求和模块的接线方法是不一样的,MTZ2 08-40断路器接端子5,MTZ3 40b-63断路器接端子6,如下图:
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
MTZ2和MTZ3断路器的MicroLogic 6.0 X控制单元,接MDGF求和模块的接线方法是不一样的,MTZ2 08-40断路器接端子5,MTZ3 40b-63断路器接端子6,如下图:
是否有帮助?