我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器的Powertag如何调试?
问题描述:
MTZ空气断路器的Powertag如何调试?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

Powertag MTZ的调试步骤如下:

1、从MTZ micX型控制单元的主页找到“配置”按OK,找到“通讯”按OK,导航到“powertag”,点“identification”可看到二维码;
2、打开MTZ二维码界面后,易可调扫码录入;
3、点击MTZ connect按钮,MTZ会开始转圈,尝试与网关连接
4、易可调点击数据验证连接,扫描与MTZ连接。注意Powertag MTZ的连接大概需要持续一分钟才能完成,比其他设备所需的时间更长。