我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]MT框架断路器Modbus Com通信和Eco Modbus Com通信有什么区别?

问题描述:
MT框架断路器Modbus Com通信和Eco Modbus Com通信有什么区别?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

MT框架断路器的Modbus Com通信可以配合带通信的分合闸线圈实现遥控功能;

Eco Modbus Com没有遥控功能。