Vijeo Designer软件及触摸屏经典问题24问
问题描述:
Vijeo Designer软件及触摸屏经典问题24问所属产品线:
触摸屏和工控机解决方法:
本文收录了施耐德电气400热线技术支持团队整理的《Vijeo Designer软件及触摸屏经典问题24问》,包括以下内容:
- 施耐德电气目前在售的触摸屏产品主要有哪些系列?
- 施耐德电气是否有防爆触摸屏?
- Vijeo Designer V6.2 安装参考号和序列号是什么?
- Vijeo Designer 平台的触摸屏怎样进入系统配置菜单?
- Vijeo Designer 平台的触摸屏能否上载工程?
- Vijeo Designer V6.2 随着 SoMachine V4.x 或 EcoStruxure Machine Expert V1.1(或更早版本)安装的,但无法安装 Vijeo Designer 6.2 SP9,怎么办?
- Vijeo Designer V6.2 软件中如何备份工程?并将备份工程转移到另一台电脑?
- Vijeo Designer V4.6 工程如何升级到 Vijeo Designer V6.2?
- Vijeo Designer 中修改安全性中的用户名和密码,下载到触摸屏后,发现新用户名密码未生效,如何处理?
- Vijeo Designer 画面上数值显示框输入数值时,如何限制其输入范围?
- Vijeo Designer 下载工程后,触摸屏运行时报错“变量登记到存储器卷时发生错误,此存储器卷无效或已满”,如何处理?
- Vijeo Designer 软件,数据记录的“记录组设置”中的天数和最大数据容量如何理解?
- Vijeo Designer 平台触摸屏和 EcoStruxure Machine Expert(原 SoMachine)平台 PLC 的内存地址是如何对应的?
- Vijeo Designer 中建立的动作,触发类型为“根据条件”,触发变量为真时动作会循环执行吗?
- Vijeo Designer 中如何判断触摸屏和外围设备的通信状态?
- Vijeo Designer 平台的触摸屏如何实现与施耐德 PLC 的时钟同步?
- Vijeo Designer 中如何查看变量标签的使用情况?使用到什么位置?
- Vijeo Designer 中如何保存某个画面并移植到其他工程中使用?
- Vijeo Designer 平台触摸屏如何修改系统日期/时间?
- Vijeo Designer 平台的触摸屏如何导入 U 盘中存储的配方数据?
- Vijeo Designer V6.2 软件组态的指示灯是否可直接显示变量表中声明的字中取位状态?
- HMIET6 系列触摸屏,通过以太网下载后,再通过以太网下载时报没打开以太网权限,如何处理?
- HMIGXU 触摸屏通过 RS485 串口与 M241 进行 Modbus RTU 通信,如何制作通信电缆?
- 如何获取 Vijeo Deigner 软件相关视频学习资料?
请点击附件,下载完整文档!
是否有帮助?