我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]SoMachine平台PLC如何查看PLC的IP地址和固件版本?

问题描述:
M241查看PLC的IP地址和固件版本

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

在SoMachine V4.3版本软件里新建和PLC实物一样的PLC。使用USB或者网线将PLC连接到电脑,单击设备树的My Controller,在控制器选择里可查看到连接的控制器,在IP_Address列可查看PLC的IP地址在FW_Version列可产看固件版本,如下图所示。