我们今天能为您提供什么帮助?

DM2350N电力测量仪怎么通过前面板查看电能?

问题描述:
DM2350N电力测量仪怎么通过前面板查看电能?

所属产品线:
DM2000

解决方法:

DM2350N电力测量仪通过前面板查看电能的方法如下。

先点击Menu按键(第三个按键),显示P.EL菜单后点击确认(第四个按键),再一直按向上按键(第二个按键),切换到EP是正向有功电能;EP-反向有功电能;EQ是正向无功电能;EQ-是反向无功电能。

正常用电负荷抄表值为EP(正向有功电能)。

前面板具体显示如下:

EP(正向有功电能)
EP-(反向有功电能)
EQ(正向无功电能)
EQ-(反向无功电能)