我们今天能为您提供什么帮助?

如何通过Modbus pull复位PM5350P电能值?

问题描述:
如何通过Modbus pull复位PM5350P电能值?

所属产品线:
PM5350P

解决方法:

PM5350P的通讯点表中,可以通过2021的命令来复位累计电能值,其中2021允许使用未受保护的命令接口,所以可以通过5000或5250来复位电能。

1.通过5000地址复位电能,先用Modbus poll连接PM5350P表计,读取3204寄存器电能值,数据类型选择Unsigned,勾选上PLC Addresses(读取3204地址时就不用偏移了)

2.由于5000地址是受保护命令,所有要选获取表计的命令信号量,这里需要读取5680地址去获取命令信号量(注意Scan Rate设置)设置如下:

3.获取命令信号量之后,利用5000地址去复位电能,点击send发送,设置如下:

4.复位之后,再次读取3204地址电能。可以看到电能已复位,如下图:

5.5250地址是未受保护的命令接口,所以不需要命令信号量,点击send发送,设置如下:

6.发送之后读取3204寄存器的电能值,可以看到已经复位。如下图: