我们今天能为您提供什么帮助?

Video:P127通信参数设置?

问题描述:
P127通信参数设置?

所属产品线:
MiCOM Px20

解决方法:

本视频将介绍P127通信参数的设置

首先将装置接通电源,按下键进入主菜单,然后再按右键找到通信菜单,按下键进入通信子菜单。按下键依次设置前口RS232(如果这里设置NO,那么不允许通过前端口通信访问),装置地址(注意这是前端口通信地址),日期格式(可以是私有或IEC协议),后口com1,波特率,奇偶校验,停止位,装置地址(这是装置的唯一地址,这样主站才能访问该装置)。