SoMachine平台PLC能否读取输出线圈状态?
问题描述:
SoMachine平台PLC能否读取输出线圈状态?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
SoMachine平台PLC可以通过READ_VAR功能块读取输出线圈状态,即Modbus 16#01功能码(读取线圈)。M218 PLC通过串口1读取 %QX0.0开始的10个Q线圈状态的示例如下:

是否有帮助?


SoMachine平台PLC可以通过READ_VAR功能块读取输出线圈状态,即Modbus 16#01功能码(读取线圈)。M218 PLC通过串口1读取 %QX0.0开始的10个Q线圈状态的示例如下:

是否有帮助?