我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
GetIPAddress功能块如何使用?
问题描述:
GetIPAddress功能块如何使用?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

在ESME或SoMachine平台中的NetVarUDP库中,有一个名为GetIPAddress的功能块,该功能块不是用来获取PLC IP地址的,而是将任意一个字符串类型(STRING)的IP地址转换为字节类型(BYTE)的IP地址,具体使用方法如下,从图片中可以看出,输入管脚填入了一个192.168.0.100的字符串,通过GetIPAddress转换后变成一个UDINT类型的变量,将其显示为字节后可以看到转换出的IP地址。

如果需要获取例如M241,M251,M258,M262等PLC的IP地址可以使用ETH_R.i_byIPAddress来获取以太网口的IP地址。