我们今天能为您提供什么帮助?

如何将一段程序转换成自定义功能块或自定义函数?

问题描述:
如何将一段程序转换成自定义功能块或自定义函数

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

在使用ESME或机器专家编程时,如果想要将一段程序(POU)转换成自定义功能块(FB)或自定义函数(FC),或将自定义功能块(FB)或自定义函数(FC)转换成程序(POU),可以采用以下方法。

如下图所示,点击定义局部变量的上方。

在弹出的对话框中,选择需要转换的类型,如下图所示,可以转换为功能块或函数,之后点击确定按钮,程序就会自动将程序转换为您想要的类型了。