我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Machine Expert 中M218是否可以扩展TM3DM32R模块?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert 中M218是否可以扩展TM3DM32R模块?

所属产品线:
Modicon M218; Modicon TM3扩展模块; EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

M218无法扩展TM3DM32R模块,可以扩展TM3RDM32R模块。