我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Machine Expert软件中结构体如何使用位?

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert软件中结构体如何使用位?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

数据类型 BIT 是一种特殊数据类型,只能在结构中定义。其占用 1 位的存储器空间,并且使您可以按照名称来对结构的单个位进行寻址。

使用方法如下:

TYPE <structurename>:
STRUCT
    <bitname bit1> : BIT;
    <bitname bit2> : BIT;
    <bitname bit3> : BIT;
    ...
    <bitname bitn> : BIT;
END_STRUCT
END_TYPE
您可以使用以下语法来访问结构组件 BIT:

<结构名称>.<位名称>
注意: 无法对 BIT 变量使用引用和指针。此外,数组中不允许 BIT 变量。